This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:病毒扫描程序在CCS归档文件中查找ADSPY/AdSpy.Gen

Guru**** 2595945 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622762/ccs-codecomposer-virus-scanner-finds-adspy-adspy-gen-inside-ccs-archive

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已在7.2 7系统上安装了最新版本的CCS (CCS.0)。

遗憾的是 ,我们IT部门的病毒扫描程序(Avira)将下载 的zip文件7.2 .0.0.0013万_Win32.zip)中的一个文件解释为病毒--> ADSPY/AdSpy.Gen

该文件名为 com.segger.jlink.win32_root_6.14 .0.e,位于 目录\CC.7.2 0.0.0013万_Win32/featurerepo\binary中。

要继续 使用CCS,我们的IT部门需要TI对 该文件以及 是否有用户/客户存在相同问题的任何声明。

感谢 您提前回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc

    此文件是Segger JLink调试探测器支持软件的安装程序。 如果在CCS安装期间选择了对Segger JLink的支持,我们将执行此文件。

    我以前没有见过此问题的报告。 我们在扫描中没有看到这种情况。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    感谢您的回答。
    我会将您的声明通知我们的IT。

    此致,
    Marc