This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:CC2650

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622740/compiler-cc2650-cc2650

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我计划在我的应用程序中使用CC2650/CC2640。2640。

我有SDK软件包和评估板,计划使用评估板开始软件开发。 但我有一个问题,CCS将只支持评估版还是支持我们的定制版主板?

我是否需要购买CCS许可证才能在我们的定制设计主板上工作?  

如果我有Keil IDE许可证,如何使用CC2650/CC2640。2640。

有人能告诉我吗?

谢谢!
Shekar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekar,

    >>我是否需要购买CCS许可证才能在我们的定制设计主板上工作?
    否。CCS可与任何TI器件一起使用。

    >>如果我有Keil IDE许可证,如何使用CC2650/CC2640。2640。
    我会在BLE论坛上提出这个问题。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Desouza,

    请告诉我如何在Keil IDE中使用CC2650/CC2640。2640。