This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/AM5728:GNU vs -gcc option

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623025/compiler-am5728-gnu-vs--gcc-option

部件号:AM5728

工具/软件:TI C/C++编译器

一般知识问题。

在搜索中,请解释编译器的命名。

例如,如果我们使用AM578下的支撑臂,则会列出:

16.9 T4.4.LTS

GNU5C.1 (6.3)

如果我使用16.9 3.4编译器下的-gcc选项来支持gcc扩展,那么这与选择GNI 6.3 .1 (Linaro)有何区别?

GNU编译器不是由TI编写的,它支持这种gcc编译器的目标平台吗?  所以我得去公司linaro查阅他们的编译器的文档,看看它如何解释gcc有什么细微的差异。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob Barton 说:
    如果我使用16.9 TI204编译器下的-gcc选项来支持gcc扩展,那么这与选择GNUICOLOR1 6.3 (Linaro)有何不同

    TI编译器不是基于GNU编译器。  但它确实支持许多(并非全部) GCC扩展到C语言。  有关详细信息 ,请参阅文章“TI编译器中的GCC扩展”。

    谢谢,此致,

    -George