This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8375万D:重新安装编译器问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623020/ccs-tms320f28375d-reinstalling-compiler-issue

部件号:TMS320F2.8375万D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的代码编写者:

    我正在尝试导入我的项目,该项目显然设置为起诉c2000v 16.6 comiler (因为错误消息说我需要先安装该项目,然后才能导入)...

   我安装了代码编写器,由于各种原因,必须对驱动器进行完全重新映像,因此我从头重新安装了代码编写器,当我创建新的C2000项目时安装了所有的代码编写器,列出的编译器只有:

16.9 .................3.

16.9 4.

16.9 5.

17.6 .................0

如何:

安装16.9 6以便安装

告诉它忽略这一点,因为我在导入后可以选择不同的版本,因为我当前不是特定的版本,我只是在使用当时的最新版本。

谢谢。