This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4376:如何使用AM4376和TI-RTOS为自定义主板创建CCS项目?

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622557/ccs-am4376-how-do-i-create-a-ccs-project-for-a-custom-board-with-a-am4376-and-ti-rtos

部件号:AM4376

工具/软件:Code Composer Studio

如何为具有AM4376和TI-RTOS的自定义主板创建CCS项目?

当我创建CCS项目并选择TI编译器时,Target似乎不正确,并且平台列表中没有AM437x。 如果我选择GNU (Linaro)编译器,则目标和平台看起来是正确的。 我可以使用GNU编译器吗?
CCS 7.2 .0.0.0013万
TI-processor-SDK-RTOS-AM437X-EVM-EVM-EVM- 04.00 .00.04。

提前感谢。

Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcio,

    这是与您的其它线程非常相似的问题。
    e2e.ti.com/.../62.2982万

    您能否确认您当前正在使用的配置?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是完全一样。
    我尝试使用TI编译器,但它不起作用。 但我´ve了这篇文章后,决定改用GCC编译器:
    e2e.ti.com/.../46.6704万
    谢谢!