工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我想使用根据文档返回__int40_t类型的内在信息。
是否可以将返回值转换为C long (64位)类型,或者是否必须使用特殊的__int40_t类型-是否有差异?
在文件中提到"
需要使用_lo和_hi内部函数来访问64位整数结果的每一半-为什么?
如果此类型不能简单地视为64位类型(长),则:
如何迭代添加(累加)__int40_t结果我可以简单地添加两个__int40_t类型,或者在int40_t类型上使用“+=”C操作数吗?
如果您能提供任何帮助和信息,我将不胜感激
谢谢
伙计