This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:未解决的符号问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622675/ccs-tms320f28027f-unresolved-symbol-problem

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

 当客户 运行基于2.8027万F的lab10a时,他们在构建项目后遇到一些问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些符号(Ramfuns*)通常在链接程序命令文件中定义。 我看到2.8027万_RAM_lnk.cmd (链接器命令文件的RAM版本)正用于此项目。 RAM文件通常不包含这些符号,因为不需要将该部分从Flash复制到RAM。 Flash链接程序命令文件通常具有这些符号。  

    我怀疑项目的生成配置与用于项目的链接程序命令文件之间存在一些不一致的地方。 他们是否构建了TI提供的示例项目而没有任何修改? 如果是,您能否将我指向可以找到示例的目录(在controlSUITE或Motorware中),以便我自己尝试构建?