This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SIMPLELINK-CC3220-SDK:TI-CGT-ARM_LINKS.0.STS 17.6 问题| CMD文件

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622276/compiler-simplelink-cc3220-sdk-ti-cgt-arm_17-6-0-sts-linker-issue-cmd-file

部件号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

工具/软件:TI C/C++编译器

亲爱的社区,您好:

我目前面临的问题是,当我使用A响应文件运行TI链接程序时,我收到错误:

无效的链接程序选项--cmd-file=CMakeFiles/BinaryOut.out.rsp (忽略)

无效的链接器选项--cmd-file=./././Platforms/cc32xx/CC3220SF_LAUNCHL_FreeRTOS.cmd (忽略)


这是我正在使用的命令。

C:\TI\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_arm.sts\bin\armcl.exe --run_linker --out_file=implementation \Binarayout.out --map_file=implementation \Binarayout.map -z --cmd_size=0x0.8万 --stack_size=0x0000out/binarree_us=32rack_urbs/sp_list-file.crack-sp_sp_sp_sp_heap-sp_urb_urb.crack-sp_linear-sp_l_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp-sp_sp_sp_sp-sp-sp_sp_sp-sp_sp-sp_sp_sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp_sp_sp-sp-sp_sp_sp_sp_sp_sp-sp-sp-sp 17.6 

我做错了什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项的拼写为--cmd_file。  使用下划线'_'代替破折号'-'。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    另一个小的非主题问题。

    输入文件是否可以列在通过命令"-cmd_file=""添加的文件中?

    因为我现在收到了错误:致命错误#1.0009万:无输入文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW:我需要使用-cmd_file而不是--cmd_file。 这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。  我刚才仔细查看了您的命令行。  我早就应该告诉你这一点了。

    选项--run_linker将命令行分为两部分。  之前的所有内容都转到编译器。  之后的所有内容都将转到链接程序。  链接程序没有名为--cmd_file的选项。  在为链接程序指定命令文件时,其前面没有任何选项。  链接程序自动检测命令文件和目标文件之间的差异。

    BTW:我需要使用-cmd_file而不是--cmd_file。 这是否正常?[/QUOT]  

    未记录选项-cmd_file。  我很惊讶它能起作用。  正如我已经解释过的,您可以将其删除。

    谢谢,此致,

    -George