工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有基于TMS320C6457信号处理器的TMDS6457L模块。 我的上一个项目在CCS 4.2 v.0上结束。 为了在CCS v4 PDK上开始调试TMDSEVM6457L,从einfochips.com网站下载并安装在具有CCS v4的计算机上。 现在,对于研究项目,我需要在 更新版本的CCS上启动此模块,并使用更新版本(v5, v6或v7)。 我尝试在CCSv5中开始调试-但未成功。 IDE显示以下消息:
连接到目标时出错:
(错误-1265 @ 0x0)
驱动程序无法识别或不支持设备ID。 确认设备和仿真器配置正确,或更新设备驱动程序。
(仿真软件包5.0 .520.0)
我安装了CCSv4并尝试再次开始调试-启动成功。 我想在模块TMDSEVM6457L上启动基于嵌入式Linux的程序。 如何在CCS 5或更高版本上启动精简项目? 请帮帮我。