This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX570LC43HDK:每块板一台PC,带CCS?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632164/ccs-tmdx570lc43hdk-one-pc-for-every-board-with-ccs

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:Code Composer Studio

早上好,

可以在同一台计算机上调试两个具有两个CCS实例的不同主板,或者是否需要为每个主板配置一台PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Etantonio,

    可以有一个用于调试多个板的CCS会话,也可以为每个板有单独的CCS会话。

    此视频显示如何设置多个调试探测器:
    dev.ti.com/.../

    同样,如果您希望有单独的CCS会话,则需要创建单独的CCXML文件,这些文件通过序列号标识调试探测器,并在每个会话中使用不同的CCXML文件。

    以下是使用多个主板时的一些其他有用视频:
    dev.ti.com/.../

    dev.ti.com/.../




    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试关注第一个视频,

    在我的配置中,我有两个TMDX570LC43HDK连接到同一CCSV7,

    xds100serial.exe的输出如下所示,两块板的序列号似乎相同。

    我必须在主板配置中或直接在主板上更改其他内容??

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在主板配置中或直接在主板上更改其他内容??

    Wiki条目 问:我可以更改XDS100v2上的序列号吗? 提供了有关如何更改XDS100v2中的序列号的信息,这应允许您将不同的序列号编程到每个XDS100v2仿真器中。