This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:如果在调试我的代码时单击暂停,CCS将会中断

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632923/ccs-tms320c6455-ccs-will-break-down-if-click-suspend-when-debugging-my-code

部件号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了一台装有酷睿i57300的新计算机。 我安装了CCS 5.5 和仿真驱动器,计算机可以正确识别仿真。 调试代码时,单击“恢复”按钮,没有问题。 如果单击“Suspend (暂停)”,则没有任何更改,但“Suspend (暂停)”按钮变为灰色。 然后单击“Terminate (终止)”,此按钮也将变为灰色。 然后,我无法单击CCS窗口中的任何位置,只能从任务管理器关闭它。 使用CCS 5.5 ,我的代码可以在旧计算机上正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    新计算机可能正在使用新的操作系统,例如Windows 10或Ubuntu 16.04 ,但尚未通过5.5 的正式测试。  过去 ,我可以在Windows 10上安装和使用5.5 ,但鉴于此操作系统在过去几年中发生了根本性变化,因此某些功能可能会开始出现故障。 很遗憾,没有人报告说有人尝试在Ubuntu 16.04 上安装5.5。  

    根据您的描述,在我看来,加载到目标的代码导致其失败,因此CCS失去了对设备的控制,但它需要很长时间才能超时。 确切的原因很难确定,但可能需要您完成 故障排除页面的第3和第4部分。  

    如果这些延迟是由环境的其他方面(如3.0 端口或某些USB芯片组)引起的(可能 会导致 XDS200调试探测器出现问题),也要确保没有USB集线器会导致性能问题。  

    我将尝试查找任何其他信息并将其发布在此处。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我检查了我的USB驱动程序,没有问题。 我的计算机都使用Win7 32位。 我还尝试了CCS 6.2 ,但问题是一样的。 我的仿真是SEED XD560PLUS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在新计算机上测试了DSP6416,没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供有关JTAG调试器和操作系统的信息。 遗憾的是,我们在这里没有太多使用此调试探头的经验,因此我强烈建议您联系SEED DSP以获得更多帮助。

    https://www.seeddsp.com/

    此外,下面的文章还包含其他开发者使用种子产品收集的一些有用信息。 这些提示可能对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../19.2711万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我使用XDS100v2而不是SEEE-XD560PLUS,我的问题得到了解决。