This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:XDS 220探头的问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634958/ccs-tms320c6657-problems-with-xds-220-probe

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个C6657双核DSP,正在将其连接到XDS 220探头。 Code Composer无法连接到处理器。

我还有一个XDS 200探头,这一个似乎连接无问题。

我正在使用USB来实现这两种功能。 看起来XDS 220有一个用于外部电源的端口,但我没有使用它,因为(根据手册)这仅用于不使用USB端口的连接。

是否有其他人遇到过此问题? 此外,该外部电源端口需要的电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很遗憾,我没有XDS220调试探头来测试它,但是您遇到了什么错误? 此外,什么是Code Composer Studio版本以及TI仿真器版本?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM正在使用Code Composer Studio版本6.1 .................2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您发送附加信息。 错误-180在以下链接中说明:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    如您所述,XDS220具有特定的电源端口,可能需要一些额外的配置或设置。 我建议联系Spectrum Digital以获得更多支持。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一位朋友用他的C6657 EVM测试了他的XDS220,并报告了成功的连接-这是在6.2 3.0和用于Windows的7.3 0上进行的。  

    除了必须使用两个引脚适配器来正确匹配连接外,无需任何特殊操作。  

    因此,除了XDS220可能出现故障之外,我想不出有任何其他遗漏的细节。  

    考虑到这一点,我一定会尝试联系Spectrum Digital,看看他们是否有其他想法。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的图像。 这些适配器是否具有可订购的部件号,或者它们是自定义的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉错过了您的最后回复。 适配器的部件号为:

    顶部适配器为:
    www.spectrumdigital.com/.../

    底部适配器是XDS560v2 STM调试探头的一部分,单独出售:
    www.spectrumdigital.com/.../

    这是我手头上的内容,但对您而言,最直接的解决方案是:
    www.spectrumdigital.com/.../

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你。 同时,我发现了问题。

    我们使用的是隔离版本的XDS220 (ISO)。

    这需要一个3.3V适配器而不是5V适配器。 此外,如果不是3.3V电压,则此设备需要在TVref线路上使用100欧姆电阻器。 这两 个项目解决了我们的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您反馈您的发现。 这肯定会在将来对其他开发人员有所帮助。

    此致,
    拉斐尔