This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:错误-267

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635939/ccs-tmdsemu110-u-error--267

部件号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用 XDS110 JTAG调试探头对启动板进行JTAG编程,并且不断收到错误  

"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-267 @ 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。 检查指定电压级别的目标JTAG连接和/或连接设置。 (仿真软件包6.0 .504.1)"

您能否帮助解释此错误的含义以及如何解决此错误?

此致,

Charles O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于遵循此线程的其他用户,此问题正在脱机解决。

    此时,我们认为这是XDS110的CTI 20针连接器与CC3220启动板的ARM 10针连接器之间的硬件连接问题。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随后的测试显示目标已成功连接,但EnergyTrace结果相当不一致。

    原因是基础XDS110 POD,它是内部旧版本硬件,无法与EnergyTrace正常配合使用。

    将XDS110更换为生产型号解决了该问题。