This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / AFE031:使用TMS320F2.8069万和AFE031开发数据传输系统

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633305/ccs-afe031-using-tms320f28069-and-afe031-to-develop-a-data-transmission-system

部件号:AFE031
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我是DSP领域的新手。

我想使用TMS320F2.8069万和AFE031开发数据传输系统,并且我已经阅读了PRIOR_DDK_PackageV7910。 但是,当我第一次对传输模块进行编程时,过程并不顺畅,以下是一些问题:

  1. 我想使用HAL层的API来编程整个传输系统,并调用HAL层API以及我自己的一些程序来实现PHY层。 这是否可行? 如何完成此过程?
  2. 我尝试使用HAL_afeInit(),HAL_afeTxInit()和HAL_afeRxInit()进行初始化,然后在AFE_TX_start中使用HAL_afeSet()。 这是否可以发送信号?
  3. 根据API文档,HAL_afeDacCnv()用于将数字数据转换为DAC格式。 我是否需要此API? 为什么输出始终为2048?
  4. 使用HAL_afeSet()的AFE_TX_START时,如何配置结构HAL_afe_txSetParms_t? 例如CPU timre0和指向回调函数的指针。

我只需启用2.8069万和DAC寄存器之间的DAC端口。 我是否需要配置其他端口? 例如,2.8069万和AFE之间的SPI端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hao Li:

    我一直在研究CCS中的PRIOR_DDK_PackageV7910。 对于下面的问题2和3,我有答案,但是软件方面与MCU有更多的关联。 我将附上问题2和问题3的答案,并将此线程发送给更熟悉该软件的C2000 MCU组。

    2.我尝试使用HAL_afeInit(),HAL_afeTxInit()和HAL_afeRxInit()进行初始化,然后在AFE_TX_start中使用HAL_afeSet()。 这是否可以发送信号?
    -是的,这将初始化传输和接收,以获得您在功能中指定的所需增益。 如果PA是,应该可以发送信号
    已启用。

    3.根据API文档,HAL_afeDacCnv()用于将数字数据转换为DAC格式。 我是否需要此API? 为什么输出始终为2048?
    -如果您在AFE设备上使用DAC模式,则需要使用此功能将数字数据转换为模拟电压。


    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao Li,

    C2000专家已在下面的标题中回答了此问题。 如有任何疑问,请随时联系我们。 您可以参考Errol的答案和以下主题中的反馈。 谢谢。
    e2e.ti.com/.../63.3631万


    Errol,

    感谢您的回答。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,

    感谢您的回复!

    现在我尝试通过编程驱动程序来解决这个问题,以便与AFE031连接。

    如果还有关于AFE031的问题,我想再次询问您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    感谢您的帮助!

    此致,