This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2221:可以在CCS中安装MSP430ware

Guru**** 2928080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635757/ccs-msp430g2221-can-t-install-msp430ware-in-ccs

部件号:MSP430G2221
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

CCS  版本:7.3 .0.0.0019万  

在我使用MSP430ware 3.80 v.01.01 一段时间进行更新后,它总是无法安装。

我尝试了以下方法。

1.在CCS资源管理器主页中卸载并安装430ware。

2.卸载并安装CCS。

3.下载独立430软件并默认安装。 关闭CCS并打开它以查找并集成430ware。 从“导入CCS项目”导入项目。

4.卸载并安装不同的430ware版本v.3.80 .01.01 和3.60 .00.01

5. 手动删除C:\ti\msp文件,然后重新安装

是否需要手动更改任何设置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    我看到同样的东西。 下载时您是否在TI网络上? 我知道TI防火墙最近出现了一个问题,部分阻止了下载。 我将在TI网络外设置我的一台机器,看看这是否会有所不同。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也从TI网络上看到了这个问题。 我认为此软件包的元数据存在问题。 我正在与MSP软件团队跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是MSP430Ware封装中的一个问题。 假设您可以使用项目向导为G2221创建一个新项目,然后添加示例指向的C文件。 该文件的名称与资源管理器中显示的名称相同,并且将位于MSP430Ware安装目录中。

    我为此提交了缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johns:

    更新以安装3.80 v.02.10 后,问题已得到解决。 非常感谢 您对软件团队的反馈。