工具/软件:Code Composer Studio
L.S.,
是否可以在uniflash的V4中添加"reset CPU after flash"(闪存后重置CPU)?
V3支持它,非常有用。
我们使用它在使用mathlab生成代码后刷新电路板。
刷新后,主板必须自动启动。
此致
Ruud
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
L.S.,
是否可以在uniflash的V4中添加"reset CPU after flash"(闪存后重置CPU)?
V3支持它,非常有用。
我们使用它在使用mathlab生成代码后刷新电路板。
刷新后,主板必须自动启动。
此致
Ruud
Ruud,
我对延迟表示歉意,但我从工程部门得到了一些关于Uniflash中TM4C设备重置功能的信息。
Dev_team 说:
该选项在程序加载之前发出复位。 我认为这是因为在程序加载之前的重置导致了问题,所以我们将其设置为可配置(在此之前,它总是在开始时发出重置)。
[/引述]
在下一个版本的Uniflash中,已经有两个错误被修复,它们在程序加载后实现了重置选项:UNIFLASH-915和UNIFLASH-933。
遗憾的是,目前唯一的解决方法是在加载程序后手动重置设备。
对此造成的不便,我深表歉意。
拉斐尔