This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:内存浏览器不工作

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633322/ccs-tms320f28027-memory-browser-don-t-work

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

我设置了单个时间图表,也在内存浏览器中设置,但内存浏览器不工作。

我想知道我做错了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emma,

    图形看起来像是设置为在运行时持续刷新。 由于内存浏览器的刷新按钮被禁用,我猜您的应用程序在捕获此屏幕时正在运行。 因此,内存浏览器不会显示任何数据,但图形将继续读取该值。

    如果停止,内存浏览器将刷新并显示当前值。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我停止了调试,但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我知道发生了什么。

    1)我认为Voltage1的值在内存浏览器中用作起始地址,而不是Voltage1的地址

    2)内存浏览器中的渲染已更改,显示出现问题。

    让我们从#1开始。

    如果您在表达式视图中输入Voltage1,它会为地址显示什么?  此地址是否与内存浏览器中显示的地址匹配?  如果不是,输入&Voltage1作为起始地址,而不是Voltage1。  下图显示了与变量"var"类似的内容

    现在是第二名。

    我能够再现???? 将内存浏览器中的渲染更改为浮点时显示。

    要解决此问题,请转到内存浏览器工具栏上的向下箭头,并将其更改为内存呈现

    然后单击内存浏览器工具栏上的新建按钮,打开新的内存浏览器实例。

    在打开的新浏览器中,在开始地址框中输入&Voltage1

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了您的问题???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它在渲染方面令人困惑。

    正如John所说,选择渲染。 您可以关闭内存窗口中的选项卡(有一个选项卡标题为Data:0x890a - var <Floating Point>),而不是打开新的内存窗口。 关闭该选项卡,然后返回到地址栏并再次按Enter键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    感谢您的帮助!