This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio v 7.2 for C6000可以'无法查找Profiler工具

Guru**** 2555230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635468/ccs-code-composer-studio-v7-2-for-c6000-can-t-find-profiler-tool

工具/软件:Code Composer Studio

我正在寻找中概述的后处理分析工具

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Profiling_on_the_C6000_using_Function_Hooks

我在“Tools->Profiling for 6.1 ”(工具->配置CC)下可以看到它,但在CC中 看不到它7.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    文章末尾引用的压缩文件中提供了文章中提到的后处理工具。 它不是CCS的一部分。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    必须单击底部的链接:
    此应用程序注释的相关示例代码和工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用CCSv7生成。 遇到一些内部版本错误。 构建示例项目和后处理工具是否有任何欺骗表? 当我构建时,某些缺少的include文件似乎出现错误。

    运行可执行文件时后处理工具不起作用。 我猜它不适用于Ubuntu平台,我需要为相同平台构建它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris chow98 说:

    该项目似乎相当旧,依赖于SYS/BIOS和XDC的旧版本:

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/index.html

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/index.html

    似乎也依赖于PDK (可能是缺失的include文件问题):

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/400196</s>40.0196万

    The post-processing tool does not work when I run the executable.(在运行可执行文件时,后处理工具不起作用。) 我猜它不适用于Ubuntu平台,我需要为相同平台构建它?[/QUOT]

    是的,它仅适用于Windows。  

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何获取"Tools"(工具)源文件并为Ubuntu构建性能分析工具。 我试图获取文件并创建一个常规Eclipse项目,但它抱怨缺少文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该源代码是使用Borland Turbo C++构建的,可能是Windows特定的。 需要将其迁移才能应用到Linux环境。 遗憾的是,该工具不再受支持,因此您可以尝试自己迁移,或者您只需拥有一个Windows环境即可运行该工具。