This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:无法安装ARM编译器5.2 .................................................................6.

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635863/ccs-cc2640-cannot-install-arm-compiler-5-2-6

您好Ki:

我能够安装MSVC。CCS开始工作,但它没有安装任何新软件,比如我想安装ARM编译工具5.2 6,但它没有安装。

Smriti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我将此帖子与原来的主题分开,因为这是一个不同的问题。

    请提供有关您所看到的问题的更多详细信息,以及尝试安装编译器时要采取的步骤

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我尝试安装ARM编译器版本5.2 .6。它向我显示无法安装的错误,并查看日志以了解详细信息。

    Smriti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Ki:

    这是 我遇到的问题。

    Smriti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题与您的其他帖子有关,与ARM编译器安装问题无关。

    您提到CCS现在正在工作,所以我假设这是一个旧屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,当我尝试安装编译器时会出现此消息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有点困惑,因为屏幕截图显示MSVC redist安装失败。 我觉得这个问题已经解决了。

    无论如何,如果您在通过CCS更新获取5.2 Tm6编译器时遇到问题,请与我开始私人对话。 我可以提供另一种下载和安装方法。

    谢谢
    KI