This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:Uniflash 3.4 1 Ubunta 16.04 (64位)安装

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635428/ccs-cc3200-uniflash-3-4-1-ubunta-16-04-64-bit-install

部件号:CC3200
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我在wiki页面上找到了Uniflash 3.4 的Linux (Ubunta)下载,但是没有关于如何安装它的说明????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:
    UniFlash的安装相当简单。 只需下载并运行二进制文件(如果使用Web安装程序)或解压缩归档文件并在解压缩的文件夹中运行关联的二进制文件(如果使用脱机安装程序):
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v3.4 .1_Release_Notes

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终于能够运行sudo uniflash
    但是我听到了一个对话,抱怨libgcr.p.so.11
    所以我试着安装它。

    jpogge@jpoge-spectech:~/Downloads/Unifliflash 3.4 .1.0.0012万_linux$ sudo apt-get install libgcrypt.so.11.
    正在读取软件包列表... 完成
    生成依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    E:找不到包libgcrypt.so.11
    E: glob 'libgcrypt.so.11'找不到任何软件包
    E: regex 'libgcrypt.so.11'找不到任何软件包
    ????????????????????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下Wiki链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv6

    具体请参见有关libgcrypt11的注释。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,安装了libgcrypt.so.11,但Uniflash 3.4 1将不会安装在Ubunta 16.04 上

    gksudo ./uniflash

    我没有收到任何错误,但也看不到任何闪屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行安装程序时您会看到什么? 安装向导GUI的效果如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么也不做。 我从命令窗口启动了它。 我第一次启动时确实得到了几个屏幕,但后来它抱怨libgcrypt.so.11,所以我终止了安装。 我在软件中心和/usr/bin中查找是否已安装,并且那里没有Uniflash 3.4。1 我重新启动并重试,但什么都没有??? 我已经使用Unix一段时间了,而Ubunta对我来说绝对是个新手,所以我一定是做错了事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装libgcrypt.so.11后,您应该能够重新运行安装程序,并且应该能够继续。 重新运行安装程序时会发生什么情况? 什么也没有?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么也不做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 安装了所需的32位依赖关系(在wiki中提到)后,您至少应该看到一些闪屏。 您是否确定安装了32位版本的libgcrypt.so.11?