This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5737:读取器件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RHA40A, MSP430FR5737, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635949/ccs-msp430fr5737-read-device

部件号:MSP430FR5737
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430RHA40AMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我有MSP-FET闪存仿真工具和MSP-TS430RHA40A,我使用CCS v 7.3 录制了MSP430FR5737设备,但我没有提供保护。 我丢失了原始文件,无法读取设备以恢复文件。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Isabel:
    请确认我是否正确理解您的问题。 我相信您说的是您在设备上刷新了程序,闪存不受保护。 然后,您丢失了原始程序,想要从设备上读取该程序。 但您无法读取设备上的内存。

    是这样吗?

    如果是,我看不出为什么如果内存未受保护,您无法读取内存。 您遇到的确切问题是什么? 是无法访问设备,还是仅访问内存内容?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我不知道如何读取设备的内容,以及如何生成.bin或.hex文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为最简单的方法是 启动无项目调试会话 以连接到您的设备,然后使用内存浏览器视图中的“保存内存”功能将适用的内存内容保存到主机上的二进制文件中。