This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:#1181-D #warning directive:没有用于__restrict.的编译器特定解决方案。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635808/compiler-1181-d-warning-directive-no-compiler-specific-solution-for-__restrict

工具/软件:TI C/C++编译器

各位同事,

尝试将CMSIS-DSP库包括到现有项目中后,CCS v7中出现此编译器消息。 项目本身是TM4C129部件的。

仅此而已

#include "arm_mathmation.h"

会导致这种情况。

我找不到与此类"__restrict is ignored"警告相关的任何帖子。 有人能在这里亮灯吗?

对于有价值的东西,进入CCS Build -> ARM编译器->高级选项->诊断选项并选中“抑制警告”将关闭警告(显然不是“解决原因”)。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I could not find any post related to such "__restrict is ignored" warning.(
    I找不到任何与此类"__re 谁能在这里给大家一个启示?[/QUOT]

    [/quote]

    我可能会说一些。  但我需要复制它。  为此,我需要一个测试案例。  对于诊断发生时正在编译的源文件,请按照文章 How to Submit a Compiler Test Case中的说明进行操作

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    我计划在本周和下一周交付一些产品,但很遗憾,我无法立即停止并学习"提交编译器测试案例"过程。

    感谢您的反馈,我会在几天后再次回到这里。 CMSIS筛选器必须等待,我将暂时使用硬编码C进行筛选。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑这与MSPT432HSF-260有关,这是__inline的问题