This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS使用Virtual Box安装在32位Linux上

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633085/ccs-ccstudio-ccs-installed-on-32-bit-linux-using-virtual-box

部件号:CCStudio
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的一个客户在Oracle Virtual Box上安装了CCS,并在其中安装了Windows 7客户操作系统。 但其系统上的主要操作系统是32位Linux。

现在,他们的串行USB端口出现问题。 当系统在使用Virtual Box时将设备插入USB端口时,系统未检测到该设备。

请告诉我如何解决这个问题。

谢谢!

Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的一位客户在Oracle Virtual Box上安装了CCS,并在其中安装了Windows 7客户操作系统。 但其系统上的主要操作系统是32位Linux。[/QUOT]

    虽然在虚拟机上运行CCS不是官方支持的配置,但许多用户在这种环境中成功地工作,尽管存在一些已知的性能/可靠性问题。 以下 是一个维客页面,其中包含有关此主题的一些详细信息: http://processors.wiki.ti.com/index.php/VMware_with_CCS

    Sushrut Kumar Pattar 说:
    使用Virtual Box时,系统在将设备插入USB端口时未检测到设备。

    他们使用的是哪种电路板和调试探头/仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartAG:

    感谢您的回复。

    他们使用CC1350 Launchpad及其带有DevPack调试器扩展的SensorTag。  

    谢谢!

    Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushrat,

    我没有设置相同的环境,因此我无法确定问题是什么。 当您说"系统未检测到设备"时,您是否意味着他们在Windows设备管理器中看不到XDS110条目? 如果是这样,则故障排除的第一个步骤可能是尝试不同的USB端口和不同的USB电缆。 还可以通过确保主板在具有相同版本CCS的本机Windows环境中工作来检查主板本身的有效性。  

    下面是一些可能提供其他疑难解答想法的线程。 希望这能有所帮助!

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/46.8712万

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/58.7764万

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/27.7351万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AartAG,

    感谢您的回复。
    我将请我的客户回答您的问题。

    谢谢!
    Sushrut
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有收到您的回复,我假设客户能够解决此问题,并将关闭此线程。 如果问题未解决,只需在下面发布回复或创建新线程。 谢谢!