This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/XDS560TRACE:xds200

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635767/ccs-xds560trace-xds200

部件号:XDS560TRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 在过去的几天中,XDS200仿真器无法正常工作。

 

您好,您好,

  我们正在使用xds200调试器作为我们的定制设计 板来刷新和调试代码(ccs2640)。它运行良好,但突然停止了编程。

以下是   通过Code Composer Studio使用XDS200 JTAG刷新主板时的错误消息。

 Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。

Cortex_M3_0:电路板重置失败:(错误-180 @ 0x0)内部错误:无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在,请报告错误。 (仿真软件包6.0 .407.3)  

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-180 @ 0x0)内部错误:无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在,请报告错误。 (仿真软件包6.0 .407.3)  

 当我们连接到智能闪存时,应用程序xds200无法识别处理器。

我们恳请您 提供技术帮助以解决此错误。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此错误对于XDS200无效,因此我怀疑其他原因可能导致CCS混淆。

    “测试连接”按钮是否正常工作或抛出不同的错误? 如果抛出不同的错误,能否将其与以下参考中显示的列表进行比较? (您可以搜索错误编号)

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    您提到的这种配置在过去运行良好,您能想到对您的设置所做的任何改变吗? 例如CCS更新,Windows更新或适用于硬件的更新(跳线,不同的电源电压等)。

    另一个详细信息是,您在POST和标签中提到了多种类型的调试探测器。 在这种情况下,请确保您使用的是调试探测器和设备的精确组合。

    尽管我在这里没有CC2640设备(只有CC2640R2F),但这种配置在我的环境中工作正常。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔