线程中讨论的其他部件:MSP430F5529, TMS320F2.8335万
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用CCS v 7.2 ,并尝试使用DSS同时运行Rhino调试器和CCS调试器,方法是按照我在这里找到的说明操作: http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSS_-_Launching_CCS_from_DSS
我稍微更改了示例文件 msp430f5529_ccsSession.js (位于<install DIR>\ccsv7\CCS_base\scripting\Examples\DebugServerExamples),以便将目标配置文件用于TMS320F2.8335万。 该脚本启动Rhino调试器,我可以将其分步至CCS会话启动的第24行。 但是当我经过该行并尝试启动CCS时,我收到以下错误消息:
无法锁定工作区:无法启动产品,因为<my workspace path>的关联工作区当前正在被另一个Eclipse应用程序使用。
我没有运行CCS或任何其它Eclipse应用程序,即使在重新启动PC后也会收到错误。 我已尝试从工作区的.metadata文件夹中删除.lock文件,当Rhino启动时,它再次被创建,导致相同的错误消息。
我可以使用一些帮助来了解如何继续。 如何解决工作空间问题? 是否需要进一步配置以将两个调试程序指向单独的工作空间?
谢谢!
Brendan