This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CCS

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635634/compiler-ccs

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我是TI CCS的新用户,但我在使用它时遇到了困难。我基本上需要它来执行RTOS项目,但我不熟悉该软件。任何人都可以通过TICCS帮助我完成一些书面工作和编程示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有几种资源可用。 我首先需要知道您使用的是哪种设备和CCS版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生,
    我是一名初学者。 现在我不使用任何设备,我只需要使用CCS作为我的基础IDE来进一步使用。因此,我需要编写代码来生成线程和消息传递,并在CCS 7.1 中进行并行通信。我看了一些视频,但很难获得我想要的内容 我寻求帮助。
    1)在不包括任何TI器件的情况下,我是否可以在笔记本电脑处理器上运行CCS中的基本C语言代码?
    2)使用CCS进行消息传递和多线程处理。
    以上两项是我现在的基本要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)在不包括任何TI器件的情况下,我是否可以使用笔记本电脑处理器在CCS中运行基本C语言代码?[/QUOT]

    CCSv7不支持模拟。 因此,您需要一个TI器件来运行您使用CCS构建的任何应用程序。 CCS设计为与TI器件一起使用。 起始示例,项目构建选项,模板等都是特定于设备(或至少是流程系列)的。 我建议您先确定要评估的设备。

    谢谢

    KI