请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSEVM6678 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试对系统分析器上的事件日志进行故障排除,以解决错过的问题。 我有 LoggerType_JTAGRUNCODE。 系统分析器用户指南显示:"提高RTA的频率"或"如果这是多核应用,请增加非主处理器上的事件数据包数量。" 我想知道这些陈述中是否有任何一条适用于带JTAG的运行模式,或者是否仅适用于带以太网的运行模式?!
我已经没有运气地增加了LoggerSize,并且ROV显示DroppedEvents为零。
我还有什么可以尝试防止事件丢失的吗?!
谢谢你。