This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:由于eclipse安装错误而无法安装7.3 ,请参阅日志参考6.3391万

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635532/ccs-unable-to-install-7-3-due-to-eclipse-install-error-see-log-ref-63391

工具/软件:Code Composer Studio

由于eclipse安装错误,无法安装7.3 ,请参阅日志参考6.3391万

我安装了较旧的7.1 和7.2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    您使用的是脱机还是Web/联机安装程序( http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Download_the_latest_CCS )? 如果您使用的是联机安装程序,我的第一个建议是尝试脱机安装程序。 在尝试在同一位置进行另一次安装之前,请确保完全删除以前的安装目录。

    如果脱机安装程序也失败,请附加(而不是复制/粘贴)错误消息中引用的日志文件。 同时压缩并附加 \ccsv7\install_logs文件夹。
    您可以使用回复框中的"插入文件"图标附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了7.1 和7.2 并重试,它似乎与7.3 一起正确安装。