This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:哪个CCS IDE版本可以支持DRV9.169万?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632340/ccs-which-ccs-ide-ver-can-support-drv91690

主题中讨论的其他部件:DRV9.169万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

 在CCS IDE上使用DRV9.169万的最新版本是什么? 现在CCS 7.x IDE兼容吗?

如果最新版本不能使用,为什么不能支持此功能,非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neil,

    我不熟悉DRV9.169万。 我在TI.com上查找了更多信息,但未能找到。 这是一款具有集成MSP430内核的器件吗?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neil,

    查看以下指南的3.3 部分:

    www.ti.com/.../slda027.pdf

    它指向另一本指南,其中包含设置Code Composer Studio的分步过程。

    www.ti.com/.../slda026.pdf

    尽管它提到CCSVC.0,但乍看起来,我看不到任何阻止它与5.4 7.x一起使用的东西,因为它的代码是基于MSP430的。

    您可能会遇到的一个细节是用于生成项目的编译器版本无效或不同,但有关此信息,请参见:
    https://youtu.be/HyDJwKFu6EQ

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,是的~。这是一个SoC,MSP430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文档说CCS7中的CCS7可以正常5.4 工作.........0,但我想知道为什么CCS7不向下兼容,非常感谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持DRV9.169万 (和其它DRV9x设备)的最新CCS版本是6.1 版本2