This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:具有已知错误的内部版本报告"内部版本已完成"没有错误

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633868/ccs-66ak2h12-builds-with-known-errors-report-build-finished-with-no-errors

部件号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

在装有上述处理器的windows 10下使用CCS 7.2 .0.0.0013万。  

使用GCC开发ARM软件。

执行几个周期的构建,下载,调试(使用Blackhawk POD),编辑,重建等。 经过几个周期后,重建开始在问题窗口下显示任何内容(甚至不成功)-仅为空白。  但是,控制台窗口显示“build finished”(构建完成),即使是rebuild all (全部重建)。  

引入已知语法错误。  CCS仍完成编译,仍然没有显示错误,并允许下载。

这非常具有误导性,我不确定最后几次迭代是否包含更改并有效,或者CCS是否显示误报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    我想知道这是否是工作区损坏造成的。 是否可以保存工作空间目录的副本(以备我们需要恢复到该目录或稍后使用它进行分析),然后 清理工作空间 并再次尝试构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    由于我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复或创建新主题。 谢谢!