请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6657 “Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用硬件跟踪分析器/PC跟踪来调试C6657 ,SYS/BIOS 6.40 .04.47 + XDCtool 3.30 .4.52 + TI编译器8.2 .2上的异常。
我正在使用ETB,它很快就会被填满。 因此,我想在出现异常时设置一个断点。
应该将断点设置为哪个函数?
谢谢!
tamo2