This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我不能安装Code Composer Studio,不知道如何操作......

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634618/i-can-t-install-code-composer-studio-don-t-know-how-to-do

您好,
我遇到了一个问题,当我 安装Code Composer Studio时,它总是 失败。我不知道如何解决 这个问题。 可以帮帮我吗?

安装程序需要从临时中提取和执行文件
folder.c:/temp/does not have the right permission (文件夹.c:/temp/does not have the right permission)  
         请使用上的参数-temp将temp参数设置为具有可执行权限的文件夹
命令行。
例如:/D:/惯用
softare (软件)/CS/Ccs/Ccsss.0.0.0013万_Win32/ccs 7.2 .7.2 7.2 0.0.0013万 .exe
--temp/home/username/temp.

它看起来像这样。我的计算机是Windows 10。
我已经安装了三天,我非常沮丧........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过使用--temp参数传递另一个文件夹位置,如错误信息提示的位置?

    创建d:\temp
    运行7.2 0.0.0013万 .exe --d:\temp

    如果临时路径中有特殊字符或空格,则7.2 安装程序会出现问题。  此问题已在可供下载的7.3 安装程序中修复。



    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,你可以帮我。
    根据您的建议,我尝试将软件本地到D的根目录
    更让我把 系统重新安装到旧版本,但仍然没用。
    抱歉,无法粘贴图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题与您尝试安装Code Composer Studio的位置无关。 问题与安装期间使用的临时目录有关。 安装程序需要能够写入此位置。 它给出错误是因为它无法执行此操作。 通过将--temp参数传递到可写入的位置,安装程序应该能够继续。

    要粘贴图片,请单击回复框下方的"插入代码,附加文件等..."链接。 您可以在此处单击按钮以插入图片。

    请显示Windows命令提示符图片以及用于安装Code Composer Studio的命令。

    我建议尝试使用版本7.3 .0而不是7.2 .0,因为该问题可能与您的用户名中的非ANSI字符有关。 您可以在以下网址下载7.3 : processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您的是对的。 我的用户名不是英文名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,我试过CCS 7.3 0版本。 因为它失败了,我尝试安装7.2。0,很抱歉没有经验打扰您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建一个目录,如C:\test

    转至Windows命令提示符

    在命令提示符下,转到CCS的下载位置。  这看起来是D:\Occess平常 的7.2 .0.0.0013万_Win32\CC.7.2 0.0.0013万_Win32

    然后在命令提示符下运行以下命令

    cos_setup_setup_temp.exe 7.2 --temp C:0.0.0013万 \test

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的用户名中的非ASCII符号是问题的根源。 注意空间。 您可能会创建一个像'eng_小平'这样的用户,这应该对您有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 很抱歉,谢谢迟到了。非常感谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 很抱歉,谢谢迟到了。非常感谢!!!