This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2955:具有MSP-430-FET SpyBiWire的MSP430G2955代码编写器工作室无法连接到MSP-TS430DA38

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DA38, MSP430G2955, MSP430F2274, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634901/ccs-msp430g2955-msp430g2955-code-composer-studio-with-msp-430-fet-spybiwire-wont-connect-to-msp-ts430da38

部件号:MSP430G2955
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430DA38,, MSP430F2274,MSP-FET430UIF,MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我有MSP430-FET调试器,它带有MSP430G2955微控制器的MSP-TS430DA38板。 在4线JTAG模式下工作正常。 当我将JP4-JP9跳线移至位置1-2以测试SpyBiWire 2线模式时,它会显示消息“Error connecting to the target: unknown device”(连接目标时出错:未知设备)。 我尝试使用各种设备(如MSP430F2274)时出现相同的错误。 该规范指出这些设备支持2线模式。 我是否在Code Composer Studio v7中缺少一些设置说明???  以下是我的目标配置:

<?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
<configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
<configuration XML_version="configuration_0" 1.2 id="configuration_0">
<instance XML_version="MSP" desc="TI 1.2 USB1" href="connections/TIMSP430-USB.xml" id="TI MSP430 USB1" xml="TIMSP430-USB.xml" xmlpath="connections"/>
<connection XML_version="MSP4S" id="TI 1.2 USB1">
<instance XML_version="MSP" 1.2 href="drivers/MSP430_emu.xml" id="drivers" xml="MSP430_emu.xml" xmlpath="drivers"/>
<platform XML_version="platform_0"> 1.2
<Instance XML_version="MSP430G2955" 1.2 href="devices/MSP430G2955.xml" id="MSP430G2955" xml="MSP430G2955.xml" xml="MSP430G2955.xml" xmlpath="devices"/>
<device HW_revision="MSP" 1.0 XML_version="MSP" 1.2 DESCRIPTION="MSP430G2955" id="MSP430G2955" partnum="MSP430G2x55">
<CPU HW_revision="MSP" XML_version="MSP" 1.2 desc="MSP430" 1.0 CPU" id="MSP430" ISA="MSP430"/>
</device>
</platform>

</configuration>
</configurations>

请建议如何设置它以进行2线SpyBiWire操作。

谢谢

张伟达

512-576-1760

dkcheung@arrisnet.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    请确保所有JP4-9跳线都位于位置2-1。 如果通过FET工具供电,还应确保跳线JP1位于位置2-1。 同时确保JP2已关闭,以便设备通电。 除此之外,请确保来自FET工具和目标板的电缆长度不会过长,因为这可能会导致SBW通信出现问题。 FET工具随附的标准电缆应该正常。 IAR和CCS都应自动检测您使用的方法(完整JTAG与SBW),但如果您使用Elprotronic工具,则需要将其设置切换为SBW模式才能以这种方式进行通信。

    希望这能有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我多次检查设置,但仍然失败。 我要在此处附加压缩文件和连接失败消息图片。 您是否有一个示例可用于检查调试器? 它在4线JTAG模式下工作正常。 我真的需要TDO引脚来进行设计和调试。 我了解到有一些配置文件可以在Code Composer Studio中启用SpyBiWire 2线模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我看不到您所说的zip文件。 CCS将自动检测完整JTAG与SBW。 没有办法强迫它这样做。 要澄清,您使用的是MSP-FET还是MSP-FET430UIF调试器? 您是使用调试器附带的带状电缆,还是在调试器和主板之间进行空中布线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用MSP-FET调试器。 我正在使用调试器随附的带状电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="David Cheung"]I具有MSP-TS430DA38 板和 MSP430G2955 微控制器的MSP430-FET调试器。 在4线JTAG模式下工作正常。 当我将JP4-JP9跳线移至位置1-2以测试SpyBiWire 2线模式时。 [/QUOT]来自 MSP430硬件工具用户指南的硬件常见问题解答部分

    Spy-Bi-Wire可能会受到SBWTDIO引脚上电容的影响,因此上面的注释可能解释Spy-Bi-Wire不工作的原因。

    在CCS目标配置中,有一个JTAG/SBW速度选项,选择“慢速”可能允许Spy-Bi-Wire在您的情况下工作: