This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C/FLASH程序向后兼容性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634574/ccs-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c-flash-program-backward-compatibility

部件号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

EK-TM4C1294XL能否用于闪存编程具有Stellaris微处理器的旧自定义板?

十六进制/bin文件是从Stellaris固件生成的。

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya,

    XDS110可与Stellaris器件配合使用,但请记住CCDS3不再7.0 支持它们-您需要使用多达6.2 CC100。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这不适用于Stellaris固件调试,而是仅用于闪存编程Stellaris板。 EK-TM4C是否可以实现此目的?

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya,

    是的,EK-TM4C板具有ICDI,将用于对Stellaris器件进行编程。

    此致,
    拉斐尔