This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF CCS v:4.2 FET.USB 4.0.0033万 "错误初始化仿真器:未找到FET"

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/631353/ccs-msp-fet430uif-ccs-v4-2-4-00033-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

部件号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在Windows 732位计算机上运行4.2 Studio版本.4.0.0033万。  我们正在尝试使用MSP-FET430UIF V1.4a将代码下载到MSP430上,但是,我们收到了以下错误消息:“Error Initializing Emulator: No USB FET was found”(初始化仿真器时出错:未找到USB FET)。  当我们查看Windows设备管理器时,MSP-FET显示为COM端口,其名称如下:MSP-FET430UIF-CDC。

是否有任何解决方案可以让Code Composer识别和使用MPS-FET?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请注意,您使用的是非常旧(不受支持)的CCS版本。 我建议首先更新您的CCS版本:
    e2e.ti.com/.../142.831万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    我们正在寻找一种不涉及安装新版本CCS的解决方案。 但是,我们咬了这个要点,说服客户更新他们的代码库。 更新后,CCS能够识别和使用调试器。 谢谢你。