This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/processor-SDK-OMAPL138:CCS v4通过频谱数字XDS510 USB仿真器连接OMAPL138时出现问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/631249/ccs-processor-sdk-omapl138-ccs-v4-problem-connecting-omapl138-via-spectrum-digital-xds510-usb-emulator

部件号:processor-SDK-OMAPL138
主题:OMAPL138中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我可以通过XDS510成功地将程序加载到目标处理器OMAPL138。 但在运行代码时,它会崩溃。 同一个项目可与TI XDS100 v2仿真器一起使用。  

问题背后的原因是什么? 如有任何帮助,我们将不胜感激。

(CCS版本4.2)

此致,

Arun先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请描述崩溃。 是您的代码崩溃还是CCS本身? 提供尽可能多的详细信息

    另外,请注意CCS版本非常旧,不受支持。 您使用这样的旧版本是否有任何特殊原因? 我强烈建议更新到最新版本

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我的代码崩溃。发生数据中止。 代码到达代码的某些特定区域时会崩溃。 可以添加断点,并且可以调试到发生崩溃的特定地址。 但是,在将XDS100 v2与4.2 一起使用时,同一个项目工作正常,不会出现任何崩溃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想让您尝试的第一件事是更新CCS版本。 如上所述,CCSv4非常旧,不受支持。 请更新至最新的CCS版本并重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它是许可版本。 这就是我使用它的原因。 无论如何,我将尝试更新到更高版本。 如果还有其他问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,CCSv7现在包含在TPSA中,并且免费提供:
    processors.wiki.ti.com/.../CCSv7_Changes

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI