This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:在调试代码到cc2640时CCS崩溃

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629771/ccs-cc2640-ccs-crashed-while-debugging-code-to-cc2640

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用Code composer studio将我的代码下载到我的PCB。它被挂起,然后我关闭了它。当我打开CCS时,它向我显示creash消息,没有代码正在下载,调试菜单不工作。我附上了的屏幕截图 错误消息,请查看并告诉我我可以做什么。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请尝试清洁您的环境。 清除回食缓存并使用新的工作区文件夹(下面的步骤2和3):
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我尝试了,但没有发现错误仍然存在。

    Smriti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些是我遇到的错误。

    Smriti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否可以尝试重新安装MSVC可重新分发软件包?
    www.microsoft.com/.../details.aspx

    确保选择x86软件包

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI