This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:#35#错误"必须定义RT"

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635218/ccs-tms320c6713b-35-error-must-define-rt

部件号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我是Akshay。 我正在使用DSK6713 DSP开发者套件。 我在Simulink中创建了一个模型 ,并成功 生成了一个".out "文件。 现在,我创建了一个工作区,并尝试复制 所有必要的文件,以便将程序加载到主板中。 当我尝试构建时,我看到了一些错误。  

我还开发了另一个模型。 我尝试做上述同样的事情,因为它无法生成模型。 但是,当我以某种方式加载.out文件时,它工作正常。 我想知道为什么它不能构建.out文件的原因。  

此外,我想知道我们是否可以在不构建模型的情况下加载文件。 如果是,如何操作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Akshay Vadali 说:
    当我尝试构建时,我看到了几个错误。  [/引述]

    您需要定义"RT"。 可以使用--define编译器选项(在项目的生成属性中的“生成-->C6000编译器->高级选项->预定义符号”下提供)执行此操作。  

    另外,我想知道我们是否可以加载文件而不构建模型。 如果是,如何使用?[/QUOT]

    是的,您可以。 您可以通过"手动启动"来执行此操作:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_ccs_debug-handbook.html#manual-launch

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿KI!

    感谢您的支持。 我能够构建模型,没有任何错误。 但是,在构建会话期间,我会看到"ISR溢出-基本采样时间太快",我该如何克服这一问题? 即使  我刚加载.out文件,也会看到此错误。 附件是屏幕截图。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在C6000论坛上发布新的主题:
    e2e.ti.com/.../

    那里的专家可以为您提供最好的帮助

    谢谢
    KI