This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:实时成对问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633710/ccs-tms320f28335-real-time-enulation-problem

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

当我尝试在实时仿真模式下运行时,我收到以下错误信息:

读取寄存器ST1时出现问题:
(错误-1142 @ 0x6)
设备阻止调试访问,因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择'rude Retry'(粗鲁重试)以禁用礼貌模式并强制执行操作。
(仿真软件包6.0 .407.3)

昨天一切都很好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas Ntontis 说:
    昨天一切都很好![/QUOT]

    您是否能够了解自之前工作以来可能发生的变化? 是否对代码或硬件进行了任何更改? 还是CCS中的项目设置? 如果对代码进行了更改,您是否可以尝试恢复到代码的以前版本以验证它是否正常工作?

    此链接提供了有关实时模式及其工作方式的更多详细信息。 此处的背景信息可能有助于您确定以前没有触发错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,

    "此错误意味着设备可以自由运行,JTAG调试器无法控制其内核和状态。 需要断开连接和关闭电源后重启,但设备上运行的固件可能会阻止JTAG调试器正确连接(如果设备具有闪存)。 在这些情况下,请参阅设备的文档以了解如何解锁设备。"

    如何关闭DSP电源再打开;我尝试解锁CSM [脚本-代码安全模块-解锁CSM ],它工作一次,然后又回到错误! 我使用Simulink生成代码,并且我对所有CCS项目都有相同的错误。 我记得我更改了启动选项:Saram为flash,然后返回到SARAM。

    我如何才能看到DSP是否真的锁定;我认为它不是。 此错误可能是由另一个原因引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于关机后再开机,只需卸下并重新连接电源即可。 您使用的是定制板还是TI套件?  

    当CCS中启用了实时模式,并且JTAG调试器无法在该模式下正确连接到设备时,通常会出现此类消息。 第一个问题是您是否需要以实时模式连接。 如果您没有从Flash运行代码并尝试连接到正在运行的目标,则在连接之前不需要启用实时模式。 如果进入项目的“调试属性”,您可以从该处禁用实时模式(请参阅下面的屏幕截图)。 然后启动CCS调试会话。 如果需要实时调试,则可以在运行代码之前启用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有F2.8335万 TI套件。 “调试”选项卡中未启用实时。 我在实时模式下尝试查看表达式或寄存器值时收到错误。 我通常使用SARAM内存。 是否最好使用Flash进行实时模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是否已解决(我看到您将此线程标记为已解决)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我使用了闪存,它再次工作。 有时我有另一个错误,但我认为可能是生成的代码造成了错误,或者监视表达式太多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新,很高兴听到它再次工作。