This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:CCS中的裸机开发支持

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635087/ccs-am3359-bare-metal-development-support-in-ccs

部件号:AM3358
主题中讨论的其他部件:TMDSK3358

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我想在我正在进行的裸机项目中使用基于AM335X系列MPU的开发板之一,并且想知道CCS是否提供与Starterware相同级别的裸机开发支持? 另外,是否有人知道像这样的第三方主板(. )是否可以直接与CCS一起工作? 我可能会使用官方TI主板代替AM335X入门套件(. ),但我很可能需要修改主板,以更好地满足我的连接需求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题的一般答案是,您可以在CCS中对AM335x进行裸机开发。 但是,CCS不是StarterWare的替代产品。 CCS是一种开发工具。 StarterWare是一个软件包,即您可以在CCS中使用StarterWare编写应用程序。 根据您想要的裸机类型,有一个处理器SDK RTOS软件包是一个很好的起点。 这使用TI-RTOS而不是Linux。

    看着MYD-AM335x板,我看不到JTAG插头。 对于裸机开发,您需要将JTAG调试探头连接到电路板。 这一个看起来主要针对Linux开发人员,并为调试消息提供串行接口。

    我相信AM335xStarter Kit有一个板载XDS100级调试探头。 还有许多版本的BeagleBone板。 其中一些具有集成调试探头(如BeagleBone White),其他一些则允许您在管座上焊接以连接外部调试探头。 您可以将各种不同的"capes"(子卡)连接到这些主板上。 Sitara论坛中的团队可以提供有关这些内容的更多详细信息。

    此致,
    John