This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:重新安装CCS 6.2 v 0.005万后无法使用调试器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634750/ccs-tms320f28377d-unable-to-use-debugger-after-reinstallation-of-the-ccs-v6-2-00050

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

我在工作场所购买了一台新PC (Windows 10),希望继续开发F2.8377万D控制器。

我安装了CCS (v.CCS.0.005万 6.2)和控制套件,并想继续开发。

但不知怎么的,我不能再运行调试器了,我总是得到相同的errormsg:

可能是我忘记了安装步骤或错过了配置,但由于错误消息不起作用,我无法在Internet上找到帮助。
即使TI的示例也不再起作用,最终也会出现相同的错误消息。

请帮助,我只想重新开始开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此错误的解释见以下参考:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    一位客户还报告说,如果硬件上的某个设备无法正常工作,可能会发生这种情况。 下面的主题中提到了这一点:
    e2e.ti.com/.../55.7082万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于许多其他人都注意到问题来自硬件,而不是软件 ,我还重新管理了硬件设置。

    我注意到USB连接calbe无法正常工作。

    使用新调试器后,调试器再次工作,我不再出现错误。

    感谢您的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您反馈您的发现。 我会将硬件信息添加到上面的参考中,以便将来它可以帮助其他开发人员。

    此致,
    拉斐尔