工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好 我有两个TMS320F2.8377万D项目(CPU1和CPU2)。 在CPU1项目中,我有一个源文件用于ePWM (例如)。 但CPU2具有该ePWM的一些功能,因此源文件链接到其项目。
CPU1项目有预定义符号"CPU1 ",CPU2项目 有预定义符号"CPU2_OR_CPU1 ONY"(在我的情况下)。
在CCS Edit Perspective中,我发现预定义的符号工作正常
两个项目都按预期建造和运作。
但是当我尝试为CPU2-project设置断点时,我必须在CPU1项目的源文件中设置断点,因为如果我尝试在CPU2-project的链接源文件中使用断点,我看不到它们:
这是两核项目中链接文件的正确行为还是我做错了事?
Code Composer Studio版本:7.0 .0.0.0042万 ,Windows 10 Home 1703 Build 1.5063万.674。