This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:用于TMS320 C1x/2x/2xx/5x的CGT

Guru**** 2608265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634887/compiler-cgt-for-tms320-c1x-2x-2xx-5x

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我在一家仍在销售基于TMS320F2403A的逆变器的公司工作。  我知道这是一个已弃用的16位DSP,但是我们需要重新编译我们正在使用的源代码。  我有代码编辑器3.3 .83.20 ,很遗憾,它不具有或不支持此DSP。  是否仍需要获取这些代码生成工具的副本?

任何帮助或有用的建议都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也许可以解决一些问题。  我要调查这件事。

    谢谢,此致,

    -George