This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:与MSP432的错误260连接

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642184/ccs-msp432p401r-error-260-connection-to-the-msp432

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试将某些程序上载到MSP432,但我打赌一条错误消息显示:

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。
(仿真软件包7.0 .48.0)

我的计算机不再将该板识别为USB设备,因此我想我终止了加载器,必须通过JTAG接口刷新MSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基督教,

    如果运行错误信息中提到的xdsdfu实用程序,它是否能够检测到xds110。 自述文件包含用于运行它的参数。您可以尝试运行xdsdfu -e进行枚举。

    如果您说设备管理器中不再显示,我担心不会起作用。

    您是否有另一台可以插入的PC以查看其是否仍处于活动状态?


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复,结果发现主板上的xds110已损坏。 有一个短路过流,使我的笔记本电脑和主板的USB断开