This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:XDS100 V2在COM端口中不显示

Guru**** 2529350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646137/ccs-tms320f28377s-xds100-v2-does-not-show-up-in-com-ports

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在使用XDS100 V2调试探头。 从说明文件中,我应该可以在“Device Manager (设备管理器)”的“COM Ports (COM端口)”下面看到两个通道。 但是,我只看到以下内容:  

这是预期行为吗? 它通过了验证连接测试,我可以对其进行调试,但不能与GUI编写器一起使用(我无法同时调试和运行GUI编写器)。  

稍后,我想通过UART记录数据,因此获得串行端口非常重要。  

谢谢!  

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Graham:
    是否可以展开"Port (COM & LPT)(端口(COM和LPT))"节点? 是否列出了"XDS100 Class USB Serial Port (COMxx)"(XDS100 Class USB串行端口(COMxx))?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    扩展端口(COM和LPT)节点后不显示。 它确实在通用串行总线控制器下显示为USB复合设备。

    谢谢!  

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种XDS100v2探头? 它是集成在套件或启动板上的板载设备吗? 还是外部的? 如果是外部的,那么调试探测器来自哪个供应商?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个外部探头,Spectrum Digital Inc. XDS100v2 USB JTAG仿真器。 它是14引脚型号。 我能够将代码闪存到主板上,因此我确信针脚已正确连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Graham:

    请尝试以下步骤:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#Q:_How_can_I_use_the_XDS100v2.27s_second_port_as_a_serial_port_.28UART.29.3F

    但请将步骤3替换为:

    在设备列表中,展开标题为“通用串行总线控制器”的组,然后查找名为TI XDS100通道B的设备

    在设备列表中,展开标题为Texas Instruments Debug Probes的组,然后查找名为XDS100 Class Auxiliary Port的设备


    其余步骤应保持不变

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右键单击XDS100 Class Auxiliary Port (XDS100类辅助端口)并将其禁用,然后再次右键单击并卸载,最后重置计算机