This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:CCS4输出文件"xxx.Out"超出代码大小限制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634551/ccs-tms320f2808-ccs4-output-file-xxx-out-exceeds-code-size-limit

部件号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

多年来,我一直在与代码编辑器工作室合作,为TMS320F2808 DSP开发代码,最近开始出现此错误。  我不知道有了CCS许可证,我有一个代码大小限制,似乎约为39K。  如何解决此问题?  我尝试升级我的许可证,但似乎没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon,

    CCSv4的免费许可证的代码大小限制为32 KB。 实际的程序可能比这更大,因为某些TI库将被排除在计算之外。

    随着CCSv7的发布,我们不再对CCS许可证收费。 有几个选项。 一种是安装CCSv7。 这意味着将您的项目移走。 如果您不想执行该过程,另一个选项是从此处下载许可证文件:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    然后,您可以通过转至CCS中的“帮助”菜单并选择“许可选项”,将该文件提供给CCSv4。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您使用的是哪个版本的Code Composer?

    在CCSv7发布后,v4之后的所有CCS版本都是免费的。

    processors.wiki.ti.com/.../Licensing_-_CCS
    processors.wiki.ti.com/.../Licensing_-_CCSv6

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    感谢您的快速响应。 我按照您的说明将解压缩文件“ccslic5.lic”复制到指定位置。 然后,我从CCS4中选择了该许可证文件,并重新启动了代码编写器。 错误仍然存在。 如果我注释掉一行代码,它将编译而不会出错。

    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是带有代码生成工具5.2 的CCS版本4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要检查一些东西。 在一段时间里,我们有两个单独的代码生成工具发行版本,其中一个有限制,另一个没有限制,另外还有CCS本身中的检查。 这里可能就是这种情况。 如果是,我将为您提供无限制工具的链接。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看来情况是这样。 我会向您发送朋友请求,然后我会向您发送一封私人邮件,其中包含指向这些工具的链接,不受限制。

    最好将当前的代码生成工具移到另一个目录,然后将它们安装到所在的位置。 我目前没有安装CCSv4,但它可能是类似于<root install dir>/ccsv4/tools/compiler/<编译器的名称和版本>

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 使用新的代码生成工具已解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 在某个时候,从CCSv4更新到CCSv7是有意义的。 自那时以来,该产品已有了很大的改进。 调试性能现在应该会好得多。

    John