This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:更新编译器工具后,无法打开CCS。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639910/ccs-tms320f28377d-can-t-open-ccs-after-updating-compiler-tools

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs:

更新编译器工具后,无法打开CCS。 您能看到我的日志文件吗?  我是否应该重新安装CCS? 谢谢。

e2e.ti.com/.../1510731717358.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:
    当您尝试启动CCS时,会发生什么情况? 您看到了什么? 是否有任何错误消息?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    请附上图片。 它刚刚显示发生错误,请参阅日志文件。我在第一篇文章中附加了日志文件。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:
    很抱歉回复延迟。 在更新尝试过程中出现的一些故障可能会损坏您的安装。 如果您尚未重新安装CCS,是否可以尝试将其重新安装到干净的新文件夹中? 很抱歉遇到了所有问题

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    很抱歉回复太晚。 我删除了CCSv7。谢谢。