This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:CCSv6 + XDS100vx -驱动程序安装问题

Guru**** 2608835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634806/ccs-ccstudio-c2000-ccsv6-xds100vx---driver-install-questions

部件号:CCStudio-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

不同的PC以不同的方式枚举XDS100 FTDI设备?  有什么问题吗?  

插入F2.8335万 DPS EVM时,我的笔记本电脑正确枚举并填充了设备管理器  

  • 端口(COM和LPT)==>(USB串行端口(COM9); FTDI驱动程序2.8 .14.0 -3/18/2011
  • 德州仪器(TI)调试探头==>(XDS100类辅助端口)和(XDS100类调试端口); TI驱动程序2.12 v 24.0 -1/6/2017

但在具有相同硬件的另一台计算机上,它枚举到不同的端口?

  • 端口(COM和LPT)的结果相同; FTDI Driver v 2.18 .14.0 -3/18/2011
  • 德州仪器(TI)调试探头-未显示
  • 它获得'USB串行总线控制器'下的'XDS100通道A'和'XDS100通道B',而不是'Texas Instruments Debug Probers'部分。
  • 未获得v 2.12 .24.0 的更新驱动程序版本-2017年1月6日。  它具有较旧的版本2.18 .14.0 -2011年3月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    [报价用户="Marc DAmasto"

    • 德州仪器(TI)调试探头-未显示
    • 它获得'USB串行总线控制器'下的'XDS100通道A'和'XDS100通道B',而不是'Texas Instruments Debug Probers'部分。
    • 未获得v 2.12 .24.0 的更新驱动程序版本-2017年1月6日。  它具有较旧的版本2.18 .14.0 -2011年3月18日

    [/引述]

    这是免费的:Windows驱动程序要么没有在第二台PC上更新,要么根本没有使用。

    右键单击节点XDS100通道A
    -选择更新驱动程序软件浏览我的计算机以查找驱动程序软件
    -选择“Let me pick from a list of device drivers on my computer (让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择)  如果已安装驱动程序,则应看到XDS100 Class Debug Port (XDS100类调试端口)。 选择此项。 否则,请重复此步骤,但跳过此步骤。  
    -单击“Browse”(浏览)并选择目录C:\ti\ccsv6\css_base\emulation \windows\XDS100_drivers
    -对XDS100通道B重复此步骤

    这将使您获得与CCS所安装的相同的驱动程序。

    如果Windows拒绝更新驱动程序,则必须删除它们。  

    右键单击节点XDS100通道A
    -选择卸载...
    -选中“Delete the driver software for this device (删除此设备的驱动程序软件)”框,然后单击“OK (确定)”
    -对XDS100通道B重复此步骤
    -执行上述步骤以重新安装驱动程序

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔