This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将项目运营环境从CCSv 5改为CCSv 7时需要注意的事项

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642955/ccs-points-to-note-when-changing-the-environment-in-which-the-project-operates-from-ccsv-5-to-ccsv-7

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有疑问。

当将项目的运行环境从CCSv 5更改为CCSv 7时,假定存在哪种问题,应注意哪种情况?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keirs,

    每个版本的CCS都捆绑了特定版本的编译器工具和XDCtools (如果使用RTSC项目,这是相关的)。 每个CCS发行版中的默认捆绑版本不同。 因此,如果您使用CCSv5项目并使用CCSv7中包含的编译器进行构建,则生成的可执行文件将与以前版本不完全相同。 它在功能上应该仍然正确,但是如果您有理由希望保留特定的“经过测试和测试”的编译器版本, 那么您仍然可以在CCSv7中使用与CCSv5相同版本的编译器工具(以及XDCtools,SYS/BIOS等(如果相关))。 这可以通过遵循 本页中所述的过程来完成

    此外,每个CCS发行版通常都对调试器和常规GUI界面进行了多个错误修复和改进。 CCS发行版附带的发行说明将记录错误修复和更改。 此链接 包含CCSv7中的更改的高级概述。 希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    感谢您的回复。
    我理解。

    谢谢你。

    此致,