This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:如何使用MSP430编译器的特定旧版本进行编译?

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643413/ccs-msp430fr5739-how-can-i-compile-with-a-specific-older-revision-of-the-msp430-compiler

部件号:MSP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

我觉得在过去三天里,我为解决这个问题而进行了激烈的谷歌搜索,但我什么也没有得到。

就像我一直在捡沙粒,希望找到解决方案。

我有一个较旧的项目,从2015年开始,我需要从一组没有版本号指示器的源代码中编译二进制文件。 我需要找到在生产运行中生成二进制文件的版本。 问题是德克萨斯不允许下载除4.4 8之外的任何内容,该编译器肯定不是使用的编译器。

我已经尝试从Eclipse的安装新软件部分安装所有“代码生成工具”,但在可用编译器下,我的版本中没有任何“代码生成工具”,而且在Windows->Preferences->Code Composer Studio->built->CGT中也没有难以捉摸的选项,只是它根本不存在。 检查C:\ti文件夹中的可执行文件只会查找16-17个主要版本号中的现有编译器。

那么,如何获取所有旧的编译器,以及如何在Eclipse中实际使用一个编译器? 我想我可以手动将它们全部复制到C:\ti文件夹,但如果使用更智能的方法,则会很有帮助。

此致,

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    您正在寻找哪个版本的编译器?

    如果您转至帮助->安装新软件并默认选择代码生成工具更新站点,它将显示每个编译器流的最新版本。

    例如,下面是它为MSP编译器显示的内容:

    如果我取消选中底部的"仅显示可用软件的最新版本"框,我将看到更多版本:

    请注意4.4 ,一旦您以这种方式安装了某个版本(例如4.4 .8),您将无法选择同一编译器流的早期版本(4.4 .7,Eclipse.6...),这是因为不允许您安装同一功能的旧版本。  我们已将版本号(4.4)的第一部分嵌入到功能名称中,以便您可以独立更新流。  现在,如果您恰好安装了4.4 8,但随后需要安装4.4 6,这仍然是可行的,但需要您手动下载并安装它,然后CCS将检测到它并允许您使用它。

    这些视频已有几年历史,但仍然相关:

    www.youtube.com/watch

    www.youtube.com/watch

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持,我之前已经了解过视频和说明,但问题是,由于CCS 7.3 随附了一些更现代的版本,它不允许您安装比它更早的任何版本,因此它变成了卸载所有编译器的过程, 然后重新启动CCS 7.3 ,安装所需的版本,然后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要安装哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它用于4.4 3和4.4 7。 最后,我运行了一个网络接口监视器,刚刚找出了software-ti.com上的压缩路径所在位置,然后下载它们,解压缩并将它们安装到自己的目录中(安装基本上只是一个提取)。 并指向它们的CCS,允许随时使用多个版本的4.4 编译(或任何其他版本)。

    我能够使用4.4 .7实现字节相似性的字节转换。